主题中讨论的其他器件: OPA320、 LM5141、 LM5145
各位专家、您好!
我的客户正在使用 LM5117、对于在电流感应/反馈路径中使用放大器有一些问题。
如上图所示、为了最大限度地降低电流感应电阻器的功率损耗、我添加了额外的运算放大器 OPA320。 这在重负载下非常有效。
然而、在强制 CCM 运行的轻负载下、V1可能变为负值、而我的 V2将被单端 OPA320钳位。 我计划使用二极管仿真模式来防止电感器电流变为负值。
因此、我的问题是:LM5117如何检测零电流? 我的理解是、它查看 CSG 和 CS 引脚之间的 Δ V、并与内部阈值 V_ZCD 进行比较、这是正确的吗? 如果是这样的话、V_ZCD 的容差或分布是多少、V_ZCD 是否有可能为负值、这样 OPA320的配置就不能检测零电流并进入二极管仿真模式?
提前感谢您的帮助。
此致、
Jim B