Other Parts Discussed in Thread: TPS7A53, TPS7A84A, TPS51200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS7A53、 TPS7A84A、 TPS51200各位专家、您好!
我的客户的请求低于以下条件。 我们是否可以知道是否有任何合适的解决方案可以与他们分享? 非常感谢!
LDO
2.3V 至"1.8V~ 2.4V" IOUT= 3A 最大值
3.灌电流和拉电流能力
4. 反馈回路引脚(FB-)
此致、
Ann Lien