This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有灌电流/拉电流和 FB 负返回引脚功能的3A LDO

Guru**** 2525770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A53, TPS7A84A, TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/954169/3a-ldo-with-sink-source-and-fb-negative-return-pin-function

主题中讨论的其他器件:TPS7A53TPS7A84ATPS51200

各位专家、您好!

我的客户的请求低于以下条件。 我们是否可以知道是否有任何合适的解决方案可以与他们分享? 非常感谢!

LDO    

2.3V  至"1.8V~ 2.4V" IOUT= 3A 最大值

   3.灌电流和拉电流能力

4.   反馈回路引脚(FB-)

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    大多数正极 LDO 只能提供电流。 它们通常不具有灌电流的能力。 如果 Vout 恰好高于预期的调节电压、LDO 只会停止向负载提供电流。

    在3A LDO 方面-您可以将 TPS7A53或 TPS7A84A 视为一款出色的低噪声可调节输出解决方案。

    希望这能回答你的问题。

    此致、

    Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wilson、

    我们似乎只有 TPS51200具有灌电流能力。 我将与 MCS 团队再次核实此解决方案。 非常感谢!

    此致、

    Ann Lien