This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:BQ40Z60:为什么在充电/放电结束时、FCC/RC 会跳转?

Guru**** 2515385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/954091/bq40z60-bq40z60-why-at-the-end-of-charge-discharge-fcc-rc-will-jump

器件型号:BQ40Z60

我通过3A 负载和8A 负载对其进行放电、这两个负载在放电/充电结束时都将发生 FCC/RC 跳变。 SOH 不更新是否会导致这种情况? 我们的设计容量为10.4Whr,根据 V*i*t 集成数据,完整的充电容量应为7-8Whr,这意味着 SOH 应该为70-80%。 但是、我们的 SOH 仍然是100%。 因此、我怀疑 FCC/RC 跳转是由 SOH 不更新引起的? 或其他原因?