Other Parts Discussed in Thread: BQ2970
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ2970 您好!
我正在分析其中一款产品的功耗、并想知道 BQ2970在哪些条件下会进入断电模式。 我在数据表中看到、此模式的测试条件为 BAT=V-=1.5V、但不确定这种情况何时发生。 为什么 V-为1.5V?
感谢你的帮助。
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.