This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:断电模式下的电流消耗

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/954227/bq2970-current-consumption-in-power-down-mode

器件型号:BQ2970

您好!

我正在分析其中一款产品的功耗、并想知道 BQ2970在哪些条件下会进入断电模式。 我在数据表中看到、此模式的测试条件为 BAT=V-=1.5V、但不确定这种情况何时发生。 为什么 V-为1.5V?

感谢你的帮助。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了更简单、当电池电压低于1.5V 时、器件将进入断电模式或关断模式。