您好!
LMG1210驱动器用于导通半桥结构。 它的内部结构允许它驱动占空比为100%的高侧晶体管?
该驱动器由逻辑器件供电、并在 HB 和 HS 输入之间直接有一个隔离式浮动电源。
下面是一个应用图示例。
感谢你的帮助。
进行了热处理
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Kevin:
感谢您在 lmg1210上与 e2e 取得联系。
如果没有适当的器件来保持高侧充电、Lmg1210就不能单独执行100%占空比。 如您所说、如果驱动器在 HB-HS 上具有隔离式电源、则高侧将在100%占空比运行期间保持补充。 只要隔离式电源保持在5V 范围内并且有一些当前限制电阻器、以防止 HB 在瞬态期间过充、这应该是正常的。
请告诉我这是否有助于回答您的问题或您有任何其他问题。
谢谢、