This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:占空比为100%的 lmg1210

Guru**** 2515075 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905011/lmg1210-lmg1210-with-a-duty-cycle-of-100

器件型号:LMG1210

您好!

 

LMG1210驱动器用于导通半桥结构。 它的内部结构允许它驱动占空比为100%的高侧晶体管?

该驱动器由逻辑器件供电、并在 HB 和 HS 输入之间直接有一个隔离式浮动电源。

 

下面是一个应用图示例。

 

感谢你的帮助。

 

进行了热处理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您在 lmg1210上与 e2e 取得联系。

    如果没有适当的器件来保持高侧充电、Lmg1210就不能单独执行100%占空比。 如您所说、如果驱动器在 HB-HS 上具有隔离式电源、则高侧将在100%占空比运行期间保持补充。 只要隔离式电源保持在5V 范围内并且有一些当前限制电阻器、以防止 HB 在瞬态期间过充、这应该是正常的。

    请告诉我这是否有助于回答您的问题或您有任何其他问题。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    希望你们做得好。

    我想知道 LMG1210 TINA SPICE 模型是否可与 LTSpice 配合使用。

    谢谢

    斯里卡纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Srikanth、

    希望你们也能有所作为!

    1210 SPICE 模型与 PSpice 兼容。 要与 LTSpice 配合使用、需要将未加密模型网表转换为 LTSPICE。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    您能否向我发送链接、以下载 LMG1210的未加密文件

    谢谢

    斯里卡纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srikanth、

    我刚刚用私人邮件上的模型更新了您。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的快速响应。
    这将节省我的项目中的时间。
    凯
    文