This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:UCC28950和 UCC21520电路和序列

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21520, UCC28950, UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905275/ucc28950-ucc28950-and-ucc21520-circuits-and-sequences

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他部件:UCC21520UCC28951

您好!

我正在考虑使用 UCC28950和 UCC21520器件的电路。
随附材料中显示了电路原理图和顺序。
我首先想到的是 Plan1电路。 但是、由于与其他电路的关系、首先施加 UCC21520的 VDD。
因此、我担心它可能会导致电路故障。
因此、与 Plan2类似、我正在考虑添加一个使用禁用的控制电路。
Plan2电路和序列是否正常?
在这种情况下、当 UCC28950的 VDD 变为7.3V 或更高时、UCC21520的禁用释放时序是否应为时序?

此致、e2e.ti.com/.../UCC28950-and-UCC21520-circuits-and-sequences.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    首先-我建议您使用 UCC28951而不是 UCC28950。 UCC28951器件是 UCC28950的增强版。 它是 UCC28950完全兼容的直接替代产品。 有关更多详细信息、请参阅 www.ti.com/.../slua853.pdf 上的应用手册 SLUA853。 UCC28951通常是更好的选择、尤其是对于系统可能必须在大于90%的占空比和电流限制条件下同时运行的应用。

    对于定序、我建议您在 UCC28951的 SS/EN 引脚处添加一个控制晶体管、并在电源轨准备就绪后使用该晶体管来启用控制器-请参阅下面的内容。 这将使您能够控制控制器开始生成输出信号的时间点-比异步启用驱动器更好、并希望所有四个驱动器同时处于活动状态。 您可以使用相同的 CONT 信号-在 SS/EN 引脚达到500mV 之前、UCC28951 (0)不会生成任何输出-为 CONT 信号启用两个 UCC21520器件提供时间。

    最后-我建议您使用小信号 MOSFET 来拉低 SS/EN -最小 Ss?EN 禁用电压大约为200mV、考虑到最大 VCEsat、这是微不足道的。 一个 OSFET 完全消除了这个问题。

    当 VCC 从0V 上升到0V 时、UCC28951 (0)的 OUTx 信号将锁定至0V、直到器件开始开关、因此不会有 UCC21520不正确毛刺脉冲输入的危险。

    此致

    Colin