主题中讨论的其他部件:UCC21520、 UCC28951
您好!
我正在考虑使用 UCC28950和 UCC21520器件的电路。
随附材料中显示了电路原理图和顺序。
我首先想到的是 Plan1电路。 但是、由于与其他电路的关系、首先施加 UCC21520的 VDD。
因此、我担心它可能会导致电路故障。
因此、与 Plan2类似、我正在考虑添加一个使用禁用的控制电路。
Plan2电路和序列是否正常?
在这种情况下、当 UCC28950的 VDD 变为7.3V 或更高时、UCC21520的禁用释放时序是否应为时序?
此致、e2e.ti.com/.../UCC28950-and-UCC21520-circuits-and-sequences.pdf