请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54336A 你(们)好
客户希望使用 TPS54336A 替代 RT8272。
他们计划将 TPS54336A 放置在 RT8272原理图上、如下所示只需调整 R1和 R2
由于某种原因、它们希望保持电路上的 D1。
在使用 TPS54336A 时,如果保持 D1是否重要?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.