This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54336A:RT8272替代产品

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54336A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953816/tps54336a-rt8272-replacement

器件型号:TPS54336A

你(们)好  

客户希望使用 TPS54336A 替代 RT8272。  

他们计划将 TPS54336A 放置在 RT8272原理图上、如下所示只需调整 R1和 R2  

由于某种原因、它们希望保持电路上的 D1。  

在使用 TPS54336A 时,如果保持 D1是否重要?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     TPS54336A 是一款同步转换器。 不需要使用整流器二极管 D1、但从功能角度来看、这不会造成损害。 在效率方面、如果二极管在死区时间内正向偏置、则可能会受到小影响-这可能会在二极管反向偏置时导致反向恢复、并导致其他相关损耗。

    添加赵来支持有关此器件的更多问题。

    此致、

    Gerold