This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2842:与具有更高输出电流的 LM2842解决方案引脚对引脚

Guru**** 2811395 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2842, LMR14010A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/954146/lm2842-pin-to-pin-with-lm2842-solution-with-higher-output-current

器件型号:LM2842
主题中讨论的其他器件: LMR14010A

大家好、

您是否具有与 LM2842引脚相同的解决方案、且具有大于1A 的更高输出电流?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fery、

    LMR14010A、4V 至40V 输入电压、1A -此器件与 P2P 兼容、但输入电压范围较小

    https://www.ti.com/product/LMR14010A

    在同一封装中提供了更高的电流选项、但输入电压范围将减小、尺寸将不同于 LM2842。

    此致、

    Harrison Overrurf