Other Parts Discussed in Thread: LM2842, LMR14010A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM2842 主题中讨论的其他器件: LMR14010A
大家好、
您是否具有与 LM2842引脚相同的解决方案、且具有大于1A 的更高输出电流?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Fery、
LMR14010A、4V 至40V 输入电压、1A -此器件与 P2P 兼容、但输入电压范围较小
https://www.ti.com/product/LMR14010A
在同一封装中提供了更高的电流选项、但输入电压范围将减小、尺寸将不同于 LM2842。
此致、
Harrison Overrurf