请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS5450 主题中讨论的其他器件: LMQ61460-Q1
我们已对我们的系统使用 TPS5450进行了 RE (辐射发射)测试,因此我们面临 CISPR 25 3级问题。 有人能给我推荐适用于 CISPR 25的直流/直流电源吗?
要求是 Vin- 6V 至42V -- Vout-- 5V/5A。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们已对我们的系统使用 TPS5450进行了 RE (辐射发射)测试,因此我们面临 CISPR 25 3级问题。 有人能给我推荐适用于 CISPR 25的直流/直流电源吗?
要求是 Vin- 6V 至42V -- Vout-- 5V/5A。
您好、Vitthal、
最近发布的汽车转换器与此应用相匹配。 也许您可以看看 LMQ61460-Q1器件。
第 10-28至10-32节 显示了400kHz 下与 CISPR25 5类相比的预期辐射 EMI。 数据表稍后部分还提供了2.1MHz 的结果。
此致、
Jimmy