This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5450:CISPR 25与 TPS5450的 EMI EMC 问题

Guru**** 2513615 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5450, LMQ61460-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/954028/tps5450-issue-of-emi-emc-for-cispr-25-with-tps5450

器件型号:TPS5450
主题中讨论的其他器件: LMQ61460-Q1

我们已对我们的系统使用 TPS5450进行了 RE (辐射发射)测试,因此我们面临 CISPR 25 3级问题。 有人能给我推荐适用于 CISPR 25的直流/直流电源吗?

要求是 Vin- 6V 至42V -- Vout-- 5V/5A。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vitthal、

    最近发布的汽车转换器与此应用相匹配。 也许您可以看看 LMQ61460-Q1器件。

    10-28至10-32节 显示了400kHz 下与 CISPR25 5类相比的预期辐射 EMI。 数据表稍后部分还提供了2.1MHz 的结果。

    此致、

    Jimmy