请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP5036 主题中讨论的其他器件: LP5569
尊敬的 TI:
我们使用 LP5036来指示不同的仪器状态。
我们的目的是在电路板通电后立即启动 LED。
初始化时、寄存器被复位。
我们希望 LED 在通电后立即亮起(采用任何模式)、而不是等待来自我们应用的命令。
。 在供电后、有哪些可能的方法来打开 LED?
1.是否有方法在初始化时更改复位行为?
2.是否可以在初始化时更改寄存器的默认值?
3.如果以上选项均不可用、请推荐支持我们需求的其他电路板。
我有另一个问题-
除了呼吸和闪烁之外、还有更多的模式可以使用组模式来完成。 我了解银行模式的工作原理、但我希望了解更多模式和想法、您可能已经使用/看到了这些模式和想法、因为我们希望专注于使用银行模式解决 CPU 利用率问题。
例如、呼吸模式也需要循环255次才能产生效果。 这在我们的 CPU 上可能很重。
或者是否有任何电路板或硬件可以使用组模式执行更多图形?
提前感谢您的帮助。 )