This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5036:一旦电路板接收到电源、立即将 LED 调至基本模式。

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5036, LP5569
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904283/lp5036-bring-up-leds-to-a-basic-pattern-as-soon-as-power-is-received-to-the-board

器件型号:LP5036
主题中讨论的其他器件: LP5569
尊敬的 TI:
我们使用 LP5036来指示不同的仪器状态。
我们的目的是在电路板通电后立即启动 LED。
初始化时、寄存器被复位。
我们希望 LED 在通电后立即亮起(采用任何模式)、而不是等待来自我们应用的命令。
。  
在供电后、有哪些可能的方法来打开 LED?
1.是否有方法在初始化时更改复位行为?
2.是否可以在初始化时更改寄存器的默认值?  
3.如果以上选项均不可用、请推荐支持我们需求的其他电路板。
我有另一个问题-  
除了呼吸和闪烁之外、还有更多的模式可以使用组模式来完成。 我了解银行模式的工作原理、但我希望了解更多模式和想法、您可能已经使用/看到了这些模式和想法、因为我们希望专注于使用银行模式解决 CPU 利用率问题。
例如、呼吸模式也需要循环255次才能产生效果。 这在我们的 CPU 上可能很重。  
或者是否有任何电路板或硬件可以使用组模式执行更多图形?  
提前感谢您的帮助。 )  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankita、您好!

    抱歉、没有解决方案可更改复位行为和默认值、我们的所有 RGB LED 驱动器都需要 I2C 命令才能点亮。

    LP5036没有任何集成图形、因此需要由用户程序控制动画。 组功能允许用户在一个命令中控制多个具有相同行为的通道、以减轻控制器的一些负载。 但基本上、控制器需要实时发送命令以实现图形。

    我们有一些具有引擎功能的器件、例如 LP5569、它可以使用简单的命令运行图形。 但尚未将此函数定义到高通道数器件中。 您的应用需要多大的 RGB LED 和输出电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。  

    我们的应用至少需要8个 RGB LED、输出电流为20mA。