This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25700A:BQ25700A 使用默认模式无法充电

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25700A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953689/bq25700a-bq25700a-use-default-mode-can-not-charge

器件型号:BQ25700A

你(们)好

我的客户使用 BQ25700A 为1节电池充电。

当寄存器被置位时、它正常工作、但是使用 缺省 模式、如果 没有 SMBus 连接到主机、它不能充电。

客户 需要在系统关闭时提供系统。

使用默认模式无法充电、这会使其正常。

谢谢

星号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

      充电器需要主机控制来配置寄存器。 充电电流的默认复位值为0A、因此在 POR 上、如果没有任何主机控制、您将不会充电。