Other Parts Discussed in Thread: BQ25700A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25700A 你(们)好
我的客户使用 BQ25700A 为1节电池充电。
当寄存器被置位时、它正常工作、但是使用 缺省 模式、如果 没有 SMBus 连接到主机、它不能充电。
客户 需要在系统关闭时提供系统。
使用默认模式无法充电、这会使其正常。
谢谢
星号。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.