This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3488Q-Q1:LM3488Q-Q1

Guru**** 2815405 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3488, LM348

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952853/lm3488q-q1-lm3488q-q1

器件型号:LM3488Q-Q1
主题中讨论的其他器件:LM3488LM348

尊敬的 TI 团队:

我对 LM348系列有疑问。 我在您的网站上看到、LM3488的输出电压可以达到500V、但当我尝试将我的要求应用到您的 Webench 软件时、它告诉我最大输出电压是300V。

我的目标是达到450V。 输出电流将非常低(最大值约为几毫安)。 输入电压为9V。

如果您能够帮助我解决问题、或者推荐其他器件、我将非常高兴。

非常感谢、

Štěpán Šípal μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    LM3488实际上是一个控制器、输出电压不会影响 IC。 理论上、LM3488 doe 没有最大输出电压限制。  Webench 模型基于现有的评估 板或参考设计、其组件库有限、因此它可能不支持您的500V 电压、但 IC 本身应该支持。

    与 Vout 相关的唯一限制有两个因素: 最大占空比和峰值电流限制。  如果您要在 CCM 下设计电路、9V 至500V 输出需要大约98.2%的占空比、但这听起来很困难。  相反、您可以在 DCM 下设计电路、即选择一个更小的电感器以更小的占空比运行(建议高达60%以避免峰值电流过大)。

    对于升压、DCM 中所需的占空比可计算为:

    D = sqrt [ 2个输出电流 x Fsw x Lm x (输出电压-输入电压)]/Vin

    其中 Iout 是您的最大负载电流、Fsw 是开关频率、Lm 是功率电感器的饱和、Vout 是输出电压、Vin 是输入电压。  使用此公式来选择 Lm。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的方程式、它对您有很大帮助。

    我只想再问一个问题。 如果在 DCM 下运行、是否需要编辑一些其他公式、或者只是其他所有公式可以保持与在 CCM 下相同。 在数据表中、有一个数据说明示例应用程序和公式适用于 CCM。

    感谢你的帮助、

    Štěpán Šípal μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Štěpán、

    大多数方程式仍应适用。  无论如何、请参阅以下 TI 工程师编写的手册、其中涵盖了最常用的拓扑、包括 CCM 和 DCM 升压。  

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢你的帮助!

    祝你度过美好的一天

    Štěpán μ A