主题中讨论的其他器件:LM3488、 LM348
尊敬的 TI 团队:
我对 LM348系列有疑问。 我在您的网站上看到、LM3488的输出电压可以达到500V、但当我尝试将我的要求应用到您的 Webench 软件时、它告诉我最大输出电压是300V。
我的目标是达到450V。 输出电流将非常低(最大值约为几毫安)。 输入电压为9V。
如果您能够帮助我解决问题、或者推荐其他器件、我将非常高兴。
非常感谢、
Štěpán Šípal μ A
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 团队:
我对 LM348系列有疑问。 我在您的网站上看到、LM3488的输出电压可以达到500V、但当我尝试将我的要求应用到您的 Webench 软件时、它告诉我最大输出电压是300V。
我的目标是达到450V。 输出电流将非常低(最大值约为几毫安)。 输入电压为9V。
如果您能够帮助我解决问题、或者推荐其他器件、我将非常高兴。
非常感谢、
Štěpán Šípal μ A
您好、用户:
LM3488实际上是一个控制器、输出电压不会影响 IC。 理论上、LM3488 doe 没有最大输出电压限制。 Webench 模型基于现有的评估 板或参考设计、其组件库有限、因此它可能不支持您的500V 电压、但 IC 本身应该支持。
与 Vout 相关的唯一限制有两个因素: 最大占空比和峰值电流限制。 如果您要在 CCM 下设计电路、9V 至500V 输出需要大约98.2%的占空比、但这听起来很困难。 相反、您可以在 DCM 下设计电路、即选择一个更小的电感器以更小的占空比运行(建议高达60%以避免峰值电流过大)。
对于升压、DCM 中所需的占空比可计算为:
D = sqrt [ 2个输出电流 x Fsw x Lm x (输出电压-输入电压)]/Vin
其中 Iout 是您的最大负载电流、Fsw 是开关频率、Lm 是功率电感器的饱和、Vout 是输出电压、Vin 是输入电压。 使用此公式来选择 Lm。
谢谢、
应用工程学 Yohao Xi