This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40055:在电源输入切断(15V)时,输出端会出现过压(3.3V)

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953507/tps40055-at-power-input-cut-off-15v-an-overvoltage-occurs-on-the-output-3-3v

器件型号:TPS40055

您好!

请在联接文件上找到问题说明。

等待您的回答、

此致、

Arnaud MONTEZIN

e2e.ti.com/.../Questions-for-TI-about-TPS40055-02112020.pdf 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否同时探测负载电流波形? 您的探头连接如何? 当输入快速变化时、它看起来存在耦合(请参阅下面 Vout 中的下冲)、因此您可以更改输入压摆率并再次进行探查、然后我们可以查看它是否是探头耦合问题。 谢谢。