This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3425:最大压降@ 2mA 输出电流

Guru**** 2384640 points
Other Parts Discussed in Thread: REF3425
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904614/ref3425-max-vdrop-2ma-ouput-current

器件型号:REF3425

大家好、团队、

输出电流为2mA 时、REF3425的最大压降是多少? 遗憾的是、数据表在0mA 时仅规范100mV、在10mA 时仅规范500mV/10mA。 我们的预算在2mA 时为250mVmax。

非常感谢  

Lutz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lutz、

    数据表规格是最大最坏情况、通常在生产时进行测试。 由于未测试2mA、因此无法保证2mA 的最大电流。  典型压降 图如第1页所示、显示了电流和压降电压之间的线性关系。 我相信您的0.25V 电压可在2mA 电流下工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Marco、

    我从 第一页的典型图中进行了外推、估计了相同的统计偏差。 建议 2mA 时压降约为180mV。 这样、我们就可以了。

    非常感谢

    Lutz