This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24703:充电时是否可以使用选择的电池组电压?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24073, BQ24703

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904424/bq24703-is-it-can-use-the-select-battery-pack-voltage-when-the-charging

器件型号:BQ24703
主题中讨论的其他器件:BQ24073

我设计了充电电路、并使用了 BQ24073。

我想在交流适配器时选择电池到系统电源。

在这种情况下、当系统从电池供电时、我是否可以为电池充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,它是 BQ24703

    我设计了充电电路、并使用 了 BQ24703

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WeiChiang、

    1) 1)当适配器和电池都插入时、您可以使用 ACSEL 引脚选择是适配器还是电池为系统供电。

    2) 2)电池无法同时为系统充电和供电。 如果选择电池为系统供电、则电池充电暂停。

    此致、

    Angelo