Other Parts Discussed in Thread: BQ79616
您好!
我们正在开发一款非常类似于 EM1402EVM 的新电路板、但没有 外部12V 电源/电池。 在我们的设计中、单节电池从整个电池组(14节电池)充电/放电。 电路板在放电阶段工作良好、但在充电阶段、即使在低充电电流(<1A)下、主开关(NMOS)和 AUX/钳位(PMOS)的温度也会立即升高。
我们在器件的栅极上找到了该波形、以黄色表示 PMOS 的 Vgs、以蓝色表示 NMOS 的 Vgs。
电池充电阶段:
电池放电阶段:
与 EMB1499 数据表中报告的情况相比、这些波形在充电阶段看起来正确、但在放电阶段不正确。 在相对于转换器的原理图下方:
请有人可以帮帮我吗?
此致 Annibale