This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EM1402EVM:EMB1499Q 低侧的热问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: EM1402EVM, BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953125/em1402evm-thermal-issue-on-low-side-of-the-emb1499q

器件型号:EM1402EVM

您好!

我们正在开发一款非常类似于 EM1402EVM 的新电路板、但没有 外部12V 电源/电池。 在我们的设计中、单节电池从整个电池组(14节电池)充电/放电。 电路板在放电阶段工作良好、但在充电阶段、即使在低充电电流(<1A)下、主开关(NMOS)和 AUX/钳位(PMOS)的温度也会立即升高。

我们在器件的栅极上找到了该波形、以黄色表示 PMOS 的 Vgs、以蓝色表示 NMOS 的 Vgs。  

电池充电阶段:

电池放电阶段:

与 EMB1499 数据表中报告的情况相比、这些波形在充电阶段看起来正确、但在放电阶段不正确。 在相对于转换器的原理图下方:

请有人可以帮帮我吗?

此致 Annibale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、annib、

    附件无法正常工作-是否可以重新连接? 我还想评论一下、此设计非常老旧、因此有关此设计的支持知识有限、尤其是对于定制设计而言。 您能否评论一下、我们的 bq79606a 或 bq79616器件等更新的经济高效型器件是否能够更好地满足您的需求?

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉添加附件。

    在相对于转换器的原理图下方:

    新器件 bq79606a 和 bq79616看起来与  我们项目中使用的 bq76PL455A 类似、但我们正在开发电流为几安培的有源电池平衡系统。  因此、我们需要解决充电模式下的热问题。

    提前感谢您

    此致 Annibale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annib:

    我建议检查器件上的 FAULT[2:0]引脚、以查看是否发生故障。 说明可在数据表的"故障检测和故障代码"中找到。  

    您还可以使用示波器比较工作板和不工作板的信号、并识别任何差异。 您能否与 EM1402EVM 进行比较、或像这样安装12V 以查看原因是否可能是这样?

    此致、

    泰勒