This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25011:LM25011是否适合为超级电容器充电?

Guru**** 2815375 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25011, LM22673

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903091/lm25011-is-lm25011-good-for-charging-supercapacitor

器件型号:LM25011
主题中讨论的其他器件: LM22673

您好!

我正在寻找一款具有可调节电流限制的降压转换器、用于为4个串联的超级电容器充电。  

我的要求:

输入电压:9-36V

输出电压:9V

充电电流:1A

LM25011是否适合超级电容器充电应用?

如果 Vin 低于我们设置的 Vout、Vout 会发生什么情况? 例如、如果 Vin=8V、Vout 是否等于8V 减去一些压降、即大约7V? 在这种情况下、充电电流是否也会受到影响?

LM22673也适合我的应用吗?

谢谢。

AlexP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    LM25011优于 LM22673、因为 LM22673在短路条件下折返频率。 从0V 为超级电容器充电本质上是一个短路条件、因此您会意外进入此功能。

    该主题中所述、您可能会遇到预偏置输出的问题。 为了防止出现问题、您可以添加一个与电感器串联的二极管、以便预充电 FET 将 SW 拉至 GND、而不受输出电压的影响。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    VOUT > VIN 将导致电流通过高侧 FET 的体二极管流到 VIN。 这可能会导致器件切换并快速耗尽 VIN 上的电荷、从而导致一些振荡。 我们建议通过保持 VIN > VOUT 或添加二极管与 L 串联并在 SW 或 VIN 上添加高值放气电阻器来禁止这种情况、以防止通过二极管的泄漏为 SW 和 VIN 充电。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    感谢您的回复。

    我同意 LM25011更适合我的应用、因为它可以在触发电流限制时切换到恒定电流模式。

    我还同意在输入电压低于输出电压时添加肖特基二极管和放气电阻可避免反向电流。

    实际上、我想知道如果输入电压小于我们设置的"目标输出电压"、"实际输出电压"是什么。

    例如。

    目标输出电压:9V

    输入电压:仅6V - 9V

    实际输出电压:它是0V 还是几乎等于输入电压?

    谢谢。

    Alex Poon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    EVM 用户指南中的数据显示了5V 输出电压和7.5V 输入电压下的1AOUT、 但我相信它可以在较低的输入电压下进行调节。 让我与团队核实一下。 我应该在下周初得到答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    VOUT_MAX_IT_Dropout = VIN * MAX_DUTY 周期- IOUT* DCR_L - IOUT* RDS (on)* MAX_DUTY 周期-二极管正向电压_IT_IOUT*(1-MAX_DUTY 周期)

    其中

    • MAX_DUACT_CYCLE = TON/(TON+TOFF_MIN)
    • TOFF_MIN =数据表中的最大值208ns。
    • ton =由您设定。 请参见 RT 数据表
    • DCR_L =电感器 DCR
    • RDS (on)= 0.6 Ω(请参阅数据表)

    另外请记住、器件在压降时可能会变得不稳定。 这是一个恒定导通时间、它依赖于输出纹波来实现稳定性。 压降条件会降低该纹波。 您可能需要 添加纹波注入

    Sam