主题中讨论的其他器件: LM22673
您好!
我正在寻找一款具有可调节电流限制的降压转换器、用于为4个串联的超级电容器充电。
我的要求:
输入电压:9-36V
输出电压:9V
充电电流:1A
LM25011是否适合超级电容器充电应用?
如果 Vin 低于我们设置的 Vout、Vout 会发生什么情况? 例如、如果 Vin=8V、Vout 是否等于8V 减去一些压降、即大约7V? 在这种情况下、充电电流是否也会受到影响?
LM22673也适合我的应用吗?
谢谢。
AlexP
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在寻找一款具有可调节电流限制的降压转换器、用于为4个串联的超级电容器充电。
我的要求:
输入电压:9-36V
输出电压:9V
充电电流:1A
LM25011是否适合超级电容器充电应用?
如果 Vin 低于我们设置的 Vout、Vout 会发生什么情况? 例如、如果 Vin=8V、Vout 是否等于8V 减去一些压降、即大约7V? 在这种情况下、充电电流是否也会受到影响?
LM22673也适合我的应用吗?
谢谢。
AlexP
尊敬的 Sam:
感谢您的回复。
我同意 LM25011更适合我的应用、因为它可以在触发电流限制时切换到恒定电流模式。
我还同意在输入电压低于输出电压时添加肖特基二极管和放气电阻可避免反向电流。
实际上、我想知道如果输入电压小于我们设置的"目标输出电压"、"实际输出电压"是什么。
例如。
目标输出电压:9V
输入电压:仅6V - 9V
实际输出电压:它是0V 还是几乎等于输入电压?
谢谢。
Alex Poon
Alex、
EVM 用户指南中的数据显示了5V 输出电压和7.5V 输入电压下的1AOUT、 但我相信它可以在较低的输入电压下进行调节。 让我与团队核实一下。 我应该在下周初得到答复。
Alex、
VOUT_MAX_IT_Dropout = VIN * MAX_DUTY 周期- IOUT* DCR_L - IOUT* RDS (on)* MAX_DUTY 周期-二极管正向电压_IT_IOUT*(1-MAX_DUTY 周期)
其中
另外请记住、器件在压降时可能会变得不稳定。 这是一个恒定导通时间、它依赖于输出纹波来实现稳定性。 压降条件会降低该纹波。 您可能需要 添加纹波注入。
Sam