请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR36015 尊敬的团队:
这是来自台达塔队的 Kevin。
1.如果未使用 PG 引脚设计、请检查其设计。
数据表上存在一些冲突、我认为 PG 引脚可以开路或接地(如果不使用)
由于客户会将其设计为12V 输出电压、因此 EVM 为3.3/5V。
输入 EMI 滤波器是相同的还是12V、您会建议使用不同的滤波器?
BR
Kevin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
这是来自台达塔队的 Kevin。
1.如果未使用 PG 引脚设计、请检查其设计。
数据表上存在一些冲突、我认为 PG 引脚可以开路或接地(如果不使用)
由于客户会将其设计为12V 输出电压、因此 EVM 为3.3/5V。
输入 EMI 滤波器是相同的还是12V、您会建议使用不同的滤波器?
BR
Kevin