This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36015:PG 和输入滤波器

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952973/lmr36015-pg-and-input-filter

器件型号:LMR36015

尊敬的团队:

这是来自台达塔队的 Kevin。

1.如果未使用 PG 引脚设计、请检查其设计。

数据表上存在一些冲突、我认为 PG 引脚可以开路或接地(如果不使用)

由于客户会将其设计为12V 输出电压、因此 EVM 为3.3/5V。

输入 EMI 滤波器是相同的还是12V、您会建议使用不同的滤波器?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您将此事提请我们注意。 我将与团队谈话、以确保 PG 引脚的正确使用、并通过纠正措施返回给您。

    输入 EMI 滤波器在12V 输出电压下是相同的。

    此致、

    Harrison Overrurf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    从电气角度而言、如果 PG 引脚保持悬空或连接到 GND、则没有任何影响、因此任一配置都可以正常工作。

    在热性能方面、将该引脚接地可为热量流动提供额外的(小)路径。

    此致、

    Harrison Overrurf