This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563219A:电压纹波

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904362/tps563219a-voltage-ripple

器件型号:TPS563219A

尊敬的团队:

正如您在转换器输出之后看到的、客户已经采用了大量滤波器来减少纹波。

但客户的目标在 VCC_C_PLL_AVDD1P 下低于3.5mV、 您有什么建议吗?

客户已使用尖头和桶形管、并使用最短的走线测量纹波。

转换器电感可能更大(L30)?

1V8输出时的纹波:

 VCC_C_PLL_AVDD1P8上所有滤波器之后的纹波:

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    请尝试添加第二个 LC 滤波器。

    BRS

    Edwin。