请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD90160A 您好 TI 团队
我们在其中一个设计中使用 UCD90160A
其中一个 GPIO (TDI/GPIO21)配置为开漏、驱动12V 供电电路。
遗憾 的是、尽管 UCD90160A 输出具有配置和开漏功能、但似乎限制在最大3.8V:我现在猜测这是由于器件内部有一个内部钳位二极管导致的、但我在数据表或文档中找不到任何参考。
您能否确认 GPIO (或特定 GPIO)上是否存在3.8钳位/ESD 二极管?
谢谢
Alberto