This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160A:GPIO 上的钳位二极管?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953010/ucd90160a-clamping-diodes-on-gpios

器件型号:UCD90160A

您好 TI 团队

我们在其中一个设计中使用 UCD90160A

其中一个 GPIO (TDI/GPIO21)配置为开漏、驱动12V 供电电路。  

遗憾  的是、尽管 UCD90160A 输出具有配置和开漏功能、但似乎限制在最大3.8V:我现在猜测这是由于器件内部有一个内部钳位二极管导致的、但我在数据表或文档中找不到任何参考。  

您能否确认 GPIO (或特定 GPIO)上是否存在3.8钳位/ESD 二极管?

谢谢

Alberto  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    UCD90160A 是一款3V3电源器件、所有 IO 输出均受电源限制。 此外、芯片内部所有 IO 上都有 ESD 二极管 可提供保护。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yihe

    您能否指定 IO 上当时的钳位电压?

    我认为、当输出配置为开漏时、限制最大电压的是钳位二极管:该最大电压是多少?

    谢谢

    Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Alberto

    该器件的建议工作电压为3.6V。 因此、它不会超过这个值。 3.8V 是绝对最大额定值、而不是建议的运行条件。

    此致

    Yihe