This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23730EVM-093:PoE PD 中的 PoE 磁性和 ESD、EMI 和过流保护

Guru**** 1934100 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23730EVM-093, TIDA-01411, TPS23730
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953054/tps23730evm-093-poe-magnetic-and-esd-emi-and-overcurrent-protection-in-poe-pd

器件型号:TPS23730EVM-093
主题中讨论的其他器件: TIDA-01411TPS23730

尊敬的*:

1) 1)我读出建议在电缆侧使用 PoE 磁性 CMC、但 在 TPS23730EVM-093磁性元件中、 使用的 CMC 在物理侧具有三根导线。

1A)为什么在 PHY 端使用 PoE 磁性元件和 CMC?

1b)使用三线 CMC 而不是标准两线 CMC 是否有好处?

1C)我们能否在 电缆侧将 PoE 磁性设备与 CMC (如 VP6014 HF)配合使用?

2) 2) PoE 磁桥和二极管桥之间的 ESD 保护建议? (slua469、slua736和 TIDA-01411)

2a) MOV 仅用于雷击浪涌保护是正确的吗? 什么测试或标准描述了 MOV 的要求?

2B)我在上述文档中找不到以下内容:在之间的双向 TVS1和 TVS2  

ESD 保护是否需要这些 TVS?

另外 、TVS (如5.0DMJ58CA)或 SIDAC 电晶闸管(如 P0640SDLRP)更适合在此处使用什么?

保护 PoE 设备免受过压影响

2C)在 slua736中、使用了从 VSS 到 RTN 的 TVS、而 在 TPS23730EVM-093中、 仅使用从 VSS 到 RTN 的散射键二极管 B3100-13-F、原因是什么?

3) 3) PD 侧过流保护

3A)我在 PD 侧看不到任何保险丝保护,这是否不需要?

3B)如果我们想添加保险丝、建议在哪里放置保险丝  

-在二极管电桥接通之前、所有导线都连接(需要4个0603 CHI 保险丝)

-二极管电桥后? 然后在 VDD 上的 CMC 过滤器之前或之后?

3c)

您是否建议使用芯片保险丝、可复位保险丝、电子保险丝或 DTC TCS-DL004-250-WH

TI 是否有 PoE 的推荐电子保险丝?

此致、

David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用所需的任何 PHY。 我们之所以选择这一选项、是为了与以前的设计相匹配。  

    2. 您提到的论文和设计都是为了应对雷击浪涌问题。 此 EVM 旨在显示 TPS23730 IC 的功能。 我们不会对该 EVM 是符合所有照明浪涌应用的竞争设计提出质疑。 但是、如果您的应用需要这些保护、请遵循这些白皮书中的指南。  

    很难说"需要 MOV"。 浪涌保护基于设计、布局、共模电容器、接地、电缆等 它还取决于您要防范的浪涌级别。 根据我们的测试设计、6kV 浪涌需要使用这些器件。  

    对于数据线路上的双向 TVS、 slua736中每条数据线路有一个 SPD  

    我们建议 5.0DMXJ58CA。  

    TPS23730具有过流保护功能。 请考虑用户指南中的图8 -这是输出短路且负载电流为"无穷大"时的情况。 该器件进入间断模式。  

    我建议订购 EVM 并增大负载电流、直到您看到此行为。  

    此外、我们的 PSE 具有电流折返功能、因此它们提供的功率不会超过所能提供的功率。  

    我们设计了多种电流保护、因此我们不建议使用保险丝或将其放置在何处。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

x 出现错误。请重试或与管理员联系。