请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65917-Q1 你(们)好
我 对 TPS65917-Q1 LDO4有疑问。 (OTP 版本为 O917A14DTRGZRQ1)
我们需要 LDO4为 TDA2E-17 USB 鼠标输出3.3V 电压。 由于 我们的方案中没有5V 电源、因此我们只能 为 LDO4提供3.3V 电压 。 它是否可以在 LDO1等旁路模式下工作?如果输入为3.3V、输出电压是多少?
非常感谢。
此致。