This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65917-Q1:如果 LDO4的输入电压为3.3V、则输出电压是多少

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65917-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903920/tps65917-q1-what-is-the-output-voltage-if-the-input-voltage-of-ldo4-is-3-3v

器件型号:TPS65917-Q1

你(们)好

我 对  TPS65917-Q1 LDO4有疑问。 (OTP 版本为 O917A14DTRGZRQ1)

我们需要 LDO4为 TDA2E-17 USB 鼠标输出3.3V 电压。 由于 我们的方案中没有5V 电源、因此我们只能 为 LDO4提供3.3V 电压 。 它是否可以在 LDO1等旁路模式下工作?如果输入为3.3V、输出电压是多少?

非常感谢。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将您的请求转发给支持此器件的应用工程师。 她在美国时区、将在一天或两天内向您提供反馈。

    此致、

    Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎使用 E2E! 遗憾的是、LDO4无法在旁路模式下运行。 它必须作为 LDO 运行。 对于3.3V 输出、LDO4在输入上至少需要3.6V。 LDO 压降电压典型值为~300mV。

    谢谢、

    纳斯塔莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的支持!

    此致