This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:电压错误

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903204/tps65910-the-wrong-voltage

器件型号:TPS65910

您好!原理图设计类似于 AM335x starterkit

IC 通电后 、在此电路板上测量的电压:
VRTC=2.5
VCC1=5
VCC2 = 5
VCC3=5
VCCIO=5
VDIG1=5V
VDIG2=3.3
VAUX33=3.3

VAUX1=0.9

VAUX2=2.36

VMMC=3.8

VREF=0.85V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    参阅本文档:

     适用于 AM335x 处理器的 TPS65910Ax 用户指南

    LDO 输出电源轨上应存在以下电压:

    • VDIG1 = 1.8V
    • VDIG2 = 1.8V
    • VAUX1 = 1.8V
    • VAUX2 = 3.3V
    • VAUX33 = 3.3V
    • VMMC = 3.3V
    • VPLL = 1.8V
    • VDAC = 1.8V

    TPS65910数据表显示:

    • VRTC = 1.8V
    • VREF = 0.85V

    请参阅 TPS65910原理图检查清单 、并查看 TPS65910的接线是否存在任何需要解决的问题。

    令人担忧的是、您的 LDO 输出中只有一个输出产生正确的电压。 内部带隙电压(VREF)是正确的、但是除了 VAUX33之外、其他电压都是正确的。

    您使用的是 TPS65910A3版本、它在低功耗模式下打开 VRTC。 您是否曾尝试使用 TPS65910A31版本、该版本在高功率模式下打开 VRTC? 这是我目前唯一可以推荐的调试方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图设计在 pic.it中与    AM335x starterkit 的,有所不同、我现在使用的是 TPS65910AA1RSL。

    在 vrtc 的电容器上并联1K 电阻作为虚拟负载、电压变为1.8V、但其他电压为0V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

      您是否想知道有多少电路板出现了此问题? 这可能是一个冷焊接问题;我的意思是器件似乎未正确焊接。