This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2941C:温度

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2941

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904102/lm2941c-temeratures

器件型号:LM2941C
主题中讨论的其他器件:LM2941

LM2941 Tj-max=150C、"温度"在建议运行条件下的含义是什么? 是 Ta 吗?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tahara、

    这些是每个器件的建议工作温度范围。
    150C 是器件的最高结温、155C 是标称热限制保护电路的启动位置。

    在电气特性表中、说明了"规范适用于整个工作温度范围"。
    "工作温度范围"与数据表第20页附录1中的"建议工作条件"相同。  在右侧的一列中、它列出了"Op Temp (C)"、即工作温度范围。

    随着器件温度升高、元件的可靠性或寿命会降低。
    因此、组件电气特性表仅列出了建议的运行条件。
    这也意味着、在温度高于建议运行条件的情况下、每个性能指标的容差可能超出表中列出的值。  在125°C 以上的任何长期工作条件下、请记住这一点。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tahara、

    建议的运行条件为 TJ。 绝对最大值是一个阈值、超过该阈值、器件可能会损坏。 要预测应用中的 TJ、可以使用 RTJA 值。

    结温为(VIN-VOUT)*ILOAD*RTJA+TA。 例如,如果 VIN 为12V,VOUT 为5V,负载为300mA,并且使用 TO-220封装,则功率耗散(12-5)*0.3或2.1W。 2.1W*32.1C/W 比环境温度高67.4C。 如果您的 PCB 环境温度为40C、则裸片温度 TJ 将为~107.4C。

    我希望这有助于澄清。