Other Parts Discussed in Thread: LM2941
主题中讨论的其他器件:LM2941
LM2941 Tj-max=150C、"温度"在建议运行条件下的含义是什么? 是 Ta 吗?
感谢你的帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Tahara、
这些是每个器件的建议工作温度范围。
150C 是器件的最高结温、155C 是标称热限制保护电路的启动位置。
在电气特性表中、说明了"规范适用于整个工作温度范围"。
"工作温度范围"与数据表第20页附录1中的"建议工作条件"相同。 在右侧的一列中、它列出了"Op Temp (C)"、即工作温度范围。
随着器件温度升高、元件的可靠性或寿命会降低。
因此、组件电气特性表仅列出了建议的运行条件。
这也意味着、在温度高于建议运行条件的情况下、每个性能指标的容差可能超出表中列出的值。 在125°C 以上的任何长期工作条件下、请记住这一点。
谢谢、
斯蒂芬
您好、Tahara、
建议的运行条件为 TJ。 绝对最大值是一个阈值、超过该阈值、器件可能会损坏。 要预测应用中的 TJ、可以使用 RTJA 值。
结温为(VIN-VOUT)*ILOAD*RTJA+TA。 例如,如果 VIN 为12V,VOUT 为5V,负载为300mA,并且使用 TO-220封装,则功率耗散(12-5)*0.3或2.1W。 2.1W*32.1C/W 比环境温度高67.4C。 如果您的 PCB 环境温度为40C、则裸片温度 TJ 将为~107.4C。
我希望这有助于澄清。