请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63700 大家好、团队成员
我对 TPS63700有疑问。
有关所连接 D/S 的 CHAP 6.5电气特性、
不提供工作电流。
我的客户必须知道如何计算最大电压
当用户使用 VIN–IN 之间为10Ω Ω 的 TPS63700时。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Shunnosuke、
感谢您的联系。
我不能完全确定这里的问题是什么。 它是该电阻器上的压降吗?
未 μA VIN 的工作电流、但它不应远高于数据表中的静态电流(400 μ A)。 这是模拟部件/控制的电源引脚。 该电阻器的 Ω 值为10-100k Ω、该电阻器与 VIN 引脚上的电容器一起构成滤波器。 Ω 使用10k Ω 电阻时、如数据表中建议的那样、该电阻器上的压降非常小。
此致、
密耳