This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63700:VIN-IN 之间10k Ω 电阻上的 Ω 电压是如何计算的?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903947/tps63700-how-is-maximum-voltage-on-10-resistance-between-vin-in-calculated

器件型号:TPS63700

大家好、团队成员

 

我对 TPS63700有疑问。

有关所连接 D/S 的 CHAP 6.5电气特性、

不提供工作电流。

我的客户必须知道如何计算最大电压

当用户使用 VIN–IN 之间为10Ω Ω 的 TPS63700时。

 

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shunnosuke、

    感谢您的联系。

    我不能完全确定这里的问题是什么。 它是该电阻器上的压降吗?

    未 μA VIN 的工作电流、但它不应远高于数据表中的静态电流(400 μ A)。 这是模拟部件/控制的电源引脚。 该电阻器的 Ω 值为10-100k Ω、该电阻器与 VIN 引脚上的电容器一起构成滤波器。  Ω 使用10k Ω 电阻时、如数据表中建议的那样、该电阻器上的压降非常小。

    此致、
    密耳