This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV713:输入和输出电压完全相同、并且没有调节功能

Guru**** 2507265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903798/tlv713-the-input-and-output-voltages-are-exactly-the-same-and-there-is-no-regulation-function

器件型号:TLV713

你(们)好  

我对 TLV71333PDBVR 有疑问。

对于电池供电的应用、输入电压为2.6V ~ 3.2V、输出必须稳定在3.3V。 电路原理图如下。


问题在于、当芯片的输入电压为2.6 ~ 3.2V 时、输出在3.3V 时不稳定、但与输入电压一致;
当输入电压降低时、芯片的输出电压也会降低、输入和输出电压完全相同、并且没有调节功能。 这是为什么、我需要修改什么?

谢谢和 BRS

Elsa Duan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elsa、

    LDO 只能调节较低的电压。 如果您具有固定的3.3V LDO、并且输入电压低于3.3V、则它将充当输出电压为 VIN-VDO 的负载开关。

    如果您需要从较低的输入电压调节3.3V 电压、则需要升压转换器。

    但愿这对您有所帮助。