This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61161:TPS61161的 Rset 范围选择问题

Guru**** 2516620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61161

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902802/tps61161-question-of-rset-range-selection-of-the-tps61161

器件型号:TPS61161

您好、Sirs、

我的客户询问的问题需要产品线的建议:

根据数据表中的公式、VFB =占空比* 200mV、  
VFB 与四个串联 LED 呈线性关系、当 Rset = 20 Ω 或10 Ω 时、LED 电流= 20mA。

然而、当 Rst 降至6.8 Ω 或4.7 Ω 时、VFB 变得更加不精益:

占空比= 100%、VFB=200mV
占空比= 50%、VFB=160mV
占空比= 20%、VFB=80mV

因此、我们想知道 Rset 的范围、以适应 VFB =占空比* 200mV 的公式。




谢谢、此致、

陈耀恩
2020年6月5日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

      当您降低 RFB 时、请检查电路是否稳定、因为当您降低 RFB 时、它将提供更高的输出电流。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢您的建议。 我们是否应该测量升压转换器的输出电压以检查电路的稳定性?  
    在稳定性方面、我们是否有最小 Rset 范围的规格?



    谢谢、此致、

    陈耀恩
    2020年7月5日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

       您最好测量"FB"引脚的电压波形和流经电感器的电流、以检查环路是否稳定。

       RFB 范围和稳定性没有特殊规格。  

    BR

    肖恩

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢您的建议。 借助客户的5V 电源、四个串联的 WLED、升压转换器的输出电压为3.4V*4+0.2V=13.8V。

    在10 Ω RSET 条件下、LED 电流= 0.2/10 = 20mA、输出功率为13.8*20m=0.276W。 考虑到 TPS61161器件的效率、电感器电流>= 0.276W/5.0V = 0.0552A。
    在6.2 Ω RSET 条件下、LED 电流= 0.2/6.2 = 30mA、  输出功率为13.8*30mA=0.414W。 考虑到 TPS61161器件的效率、电感电流>= 0.414W/5.0V = 0.0828A、这可能超过 TPS61161的0.7A 电流限制规格、因此在这种情况下、6.8 Ω RSET 在规格范围内。



    如果我的假设正确、您会建议吗?

    谢谢、此致、

    陈耀恩
    2020年7月5日





     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

      是的、但您为电感器计算的电流是平均电流、您还需要考虑电感器的电流纹波。 IPEAK_ENTITOR =平均值+纹波/2。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sean。

    感谢您的确认、我的客户 在10欧姆和6.8欧姆 RSET 条件下获得了20mA LED 电流、我们假设我们应该在6.8欧姆 RSET 条件下获得更高的输出电流。 我们发现 VFB 随着 RSET 而降低、因此我们想知道 RSET 的最低要求。

    您是否会建议配置是否存在缺失或错误? VF 为2.7V、在两种情况下、我们都得到了11.15V 的稳定输出电压。

    陈耀恩
    2020年8月5日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

       奇怪的是、VFB 会下降、您能否测量"sw"或电感器电流的波形? 您需要检查电路是否稳定。

    BR

    肖恩