This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65261:三个输出建议

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65261, TPS65262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903770/tps65261-three-output-recommendation

器件型号:TPS65261
主题中讨论的其他器件: TPS65262

大家好、

我的客户需要设计一个12V 输入、三个输出:4V/2.8A、3.3V/100mA、5V/100mA 电路。

我已经推荐了 TPS65261、但他们认为该器件具有很多引脚(32 QFN)、并且需要一个更简单的解决方案。

可能一个降压转换器用于4V、两个 LDO 用于3.3V 和5V 会更好。

如果您有任何建议、请告诉我、谢谢!  

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James  

    恐怕没有这样的器件、包括1个降压+ 2个 LDO。  

    TPS65262具有3个降压转换器+ 2个 LDO、如果不使用2个降压转换器、您可以将 EN2=EN3=拉低并将其他引脚悬空。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您希望使用单个降压转换器和两个 LDO、则降压转换器必须为12V 至5V、并使用 LDO 为4V 和3V。 我认为更大的引脚数纹波输出是更好的选择。 应用程序。  您可能会考虑使用具有3、3 V Loo 和5 V 升压的12 V 至4 V 降压。