请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65261 主题中讨论的其他器件: TPS65262
大家好、
我的客户需要设计一个12V 输入、三个输出:4V/2.8A、3.3V/100mA、5V/100mA 电路。
我已经推荐了 TPS65261、但他们认为该器件具有很多引脚(32 QFN)、并且需要一个更简单的解决方案。
可能一个降压转换器用于4V、两个 LDO 用于3.3V 和5V 会更好。
如果您有任何建议、请告诉我、谢谢!
James