This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我需要三路输出的 VKP60LT515C 直流/直流转换器方面的帮助。

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: LM61495, LMR33630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903046/i-need-help-in-vkp60lt515c-dc-dc-converter-with-triple-output

主题中讨论的其他器件:LM61495LMR33630

您好专家。

我想提请您注意采用三路输出的 VKP60LT515C 直流/直流转换器、以替代产品或仅采用 半砖型设计、但穿孔已过时、如果我重新设计它、我没有任何帮助、我只有数据 数据表。 如您所知、在从 JLPC 或任何其他站点进行重新设计时、我们需要 Gerber BOM 原理图、因此、我需要在效率为100%的高温环境中获得帮助、我们如何才能获得以及哪种类型的 PCB 足够好。 感谢您抽出时间并提供意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将把这个问题重新分配给负责宽输入电压直流/直流转换器的团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shahid、

    1、 每月60日、每月15日、每月15日、每月15日、每月15日、每月1日、每 如果您要查找有关此产品的信息、请联系 Murata。

    2. TI 没有任何可替代此器件的预构建器件。 您需要考虑使用 LM61495等器件实现高电流输出和 LMR33630实现低电流输出的多芯片解决方案。

    3. FR-4是 PCB 设计中使用的典型 PCB 材料。 搜索"High-TG"以查找高温 PCB 材料。

    无法实现100%的效率。 我列出的器件将提供大于90%的效率。

    Sam