Other Parts Discussed in Thread: LM61495, LMR33630
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:LM61495、 LMR33630您好专家。
我想提请您注意采用三路输出的 VKP60LT515C 直流/直流转换器、以替代产品或仅采用 半砖型设计、但穿孔已过时、如果我重新设计它、我没有任何帮助、我只有数据 数据表。 如您所知、在从 JLPC 或任何其他站点进行重新设计时、我们需要 Gerber BOM 原理图、因此、我需要在效率为100%的高温环境中获得帮助、我们如何才能获得以及哪种类型的 PCB 足够好。 感谢您抽出时间并提供意见。