This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:TPS63070 FB 电阻器

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902750/tps63070-tps63070-fb-resistors

器件型号:TPS63070

您好、先生、

我可以在 FB/EN 引脚中使用0201 (1/20W)电阻器吗? 它仅看起来电流很小、只需再次检查即可。

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    感谢您的联系。

    是的。

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milos、

    还有一个问题、什么是电流规格。 L? 1A 就足够了? 谢谢。

    谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    这取决于运行条件。 请参阅 数据表的第9.2.2.2节"电感器选择"以计算所需的电感器额定电流。

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milos、

    是的、我看到了9、2.2.2的表.5。 但我的客户抱怨电流大约为4.6A (15uH)。

    我真的需要4.6A 电感器吗? 它能减少吗?

    谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    您能否发布客户的输入电压、输出电压和输出电流范围、以便我可以再次检查它?

    无论该方程式是什么、这应该是电感器的额定值、而不是更小的值。 否则、电感器将饱和、转换器将无法正常运行。

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    此外、还有一条注意事项。 我参考了等式7和8来估算电感器的额定值、而不是表。 该表仅给出了一些推荐的电感器、根据输入/输出电压和输出电流、额定值可能更低。

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milos、

    VIN=6~20V,VOUT=5V,IOUT=2A。

    谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    请仔细检查并确认要求吗? 因为:

    1. TPS63070的最大输入电压为16V
    2. 在上述条件下、降压器件似乎比降压/升压器件更适合。

    不过、如果我假设 Vin、max = 16V、则电感器的饱和电流必须至少为3A

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milos、

    校正:VIN (最大值)为14.5V

    请建议如何计算3A?

    谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    最差条件:VIN、MAX = 14.5V、IOUT、MAX = 2A

    占空比:
    D = VOUT /(VIN、MAX * eff)= 0.38

    峰值电感器电流:
    IL、MAX = IOUT、MAX +(VIN、MAX - VOUT)* D /(2 * FS * L)= 2.5A

    增加20%余量、所需的电感器饱和电流为3A

    有关计算的更多信息、请参阅:
    http://www.ti.com/lit/pdf/slva535

    此致、
    密耳