This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54425:tps54425数据表示例 A/us 中的瞬态负载测试条件是什么?

Guru**** 2506565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54425

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903437/tps54425-what-is-the-transient-load-test-condition-in-the-tps54425-datasheet-example-a-us

器件型号:TPS54425
尊敬的先生
tps54425 数据表示例 A/us 中的瞬态负载测试条件是什么?

我们使用此 IC 设计12v 转5V_4A 或12V 转0.8V_4A 电路、客户需要2A/us 的瞬态负载测试条件。
IC 性能能否满足此测试条件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Mick  

    负载瞬态压摆率为2.5A/us。  

    TPS54425还采用 DCAP2控制、可满足您的要求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生

    我们测试中使用的电子负载对于动态负载具有10us 的上升时间。
    动态电流为4A 时、压摆率最快只能达到0.4A/us。
    您如何验证2.5A/us 以及您使用的是哪种设备?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、 Mick  

    设备如下图所示。  

    其实际负载压摆率低于2.5A/us。  

    2.如果您没有设备,您可以按如下方式制作。 您只需使用一个 MOSFET 作为负载、使用信号发生器生成上升/下降速度最快的方形信号、并选择合适的高/低电平电压来控制 MOSFET 的 Rdson 作为负载、小占空比是为了避免 MOSFET 上的热问题。

    根据我的经验、压摆率可高达10A/us。  

    无论如何、即使在非常快的压摆率下、DCAP 也能保持非常好的性能。